Компания GRUNDFOS запустила производство уникальной модели циркуляционных насосов ALPHA3

24/01/2016

Компания GRUNDFOS запустила производство уникальной модели циркуляционных насосов ALPHA3

Благодаря интегрированной функции передачи данных на мобильные устройства посредством модуля связи ALPHA Reader, GRUNDFOS ALPHA3 обеспечивает лёгкую гидравлическую балансировку двухтрубных радиаторных систем отопления примерно за один час для дома в 200м2. Кроме того, индекс энергоэффективности ALPHA3 ⩽0,15, что делает его самым энергосберегающим циркуляционным насосом в своём классе(1).

Новый ALPHA3 от GRUNDFOS заставляет по-новому представить процесс
балансировки систем отопления: насос дистанционно передаёт данные о параметрах работы в мобильное приложение Grundfos GO Balance, которое затем самостоятельно рассчитывает необходимые значения параметров для настройки каждого радиатора. Это совершенно инновационный подход к обязательному процессу балансировки систем отопления, позволяющий профессионально организовать его каждому монтажнику и даже домовладельцу. Правильно сбалансированная система позволяет сэкономить от 7 до 20% в счетах на отопление.

Gr-1016297.print

ALPHA Reader представляет собой считывающее устройство и поставляется в качестве принадлежности к ALPHA3. Данные передаются по оптическому каналу связи для их последующей отправки на телефон или планшет. Затем с помощью приложения Grundfos GO Balance в четыре шага монтажник последовательно выполняет гидравлическую балансировку радиаторной системы. Весь процесс занимает всего один час для дома в 200 м2.

Насос ALPHA3 по-прежнему отличается простотой эксплуатации и экономичными режимами работы. ALPHA3 анализирует эксплуатационный режим и автоматически регулирует выходную мощность, при низком расходе понижая её до 3 Вт, что обеспечивает экономию электроэнергии на уровне 87% по сравнению с обычными насосами. Обновлённый ALPHA-штекер, функция автоматической настройки AUTOADAPT и интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяют легко установить и запустить насос в любой отопительной системе.

Технические характеристики и особенности конструкции GRUNDFOS ALPHA3 гарантируют бесперебойную работу оборудования. Подшипники и вал насоса выполнены из керамики, которая не притягивает окалину из перекачиваемой воды. Новый надёжный пуск позволяет буквально «стряхивать» засоры, образовавшиеся в период бездействия. Защита по сухому ходу с автоматическим перезапуском предотвращает работу насоса без воды. Всё это значительно продлевает срок службы оборудования.

Официальные продажи насоса ALPHA3 на территории Центральной Азии начнутся во второй половине 2016 года.

 

(1) Такой вывод был сделан по результатам сравнительного испытания продукции, проведённого независимой организацией VDE (Немецкая ассоциация электрических, электронных и информационных технологий). Испытание заказано и оплачено компанией GRUNDFOS Holding A/S. Результаты испытания можно найти на http://www.grundfos.com/products/find-product/ALPHA2.html#brochures


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati