Изменения характеристик NPSH для моделей насосов NB, NBG, NK, NKG

16/08/2015

Изменения характеристик NPSH для моделей насосов NB, NBG, NK, NKG

Новые требования стандарта ISO 9906:2012 «Насосы динамические. Гидравлические эксплуатационные приемочные испытания. Степени 1, 2 и 3» обязывают указывать наибольшее значение показателя NPSH на кривых характеристик насосов.

Компания GRUNDFOS, следуя новым предписаниям, вносит соответствующие изменения в заявленные характеристики насосов. Новые характеристики NPSH приняты на основании данных, ранее проводимых тестовых испытаний с учетом 20% запаса по напору.

Корректировки данных требований были в первую очередь применены к насосам NB, NBG, NK, NKG. Изменения внесены в программу подбора GRUNDFOS Products Center (GPC), а также в техническую документацию. Кривые показаний NPSH идентичны представленным в технической документации и программе GPC. В случаях подбора насосов со специфической рабочей точкой в программе GPC кривая NPSH выстраивается путем интерполяции по заданному диаметру рабочего колеса.

Методика вычисления заявленных характеристик будет также применена к модельному ряду насосов TP, TPD, HS до конца 2015 года. Все прочие модели насосов GRUNDFOS нуждаются в особых расчетах соответствия требованиям стандарта ISO 9906:2012. Информация о предстоящих изменениях будет публиковаться дополнительно.

Ввиду вступивших в силу изменений, при расчетах максимальной глубины всасывания в открытых системах, описанных в каталогах к насосам NB, NBG, NK, NKG, принято решение исключить показатель запаса надежности Hs, ранее применимый для учета допусков погрешности при тестовых испытаниях.