Старт продаж насосов для солнечных коллекторов GRUNDFOS ALPHA SOLAR

26/12/2017

ALPHA SOLAR

Концерн GRUNDFOS объявляет о старте продаж новых циркуляционных насосов ALPHA SOLAR, созданных специально для работы в системах с солнечными коллекторами. Продуктовая линейка состоит из четырёх энергоэффективных моделей, предназначенных для экономичной циркуляции теплоносителя в контуре с солнечными коллекторами.

Линейка новых циркуляционных насосов ALPHA SOLAR предназначена для работы в системах отопления и ГВС с солнечными коллекторами. В данной серии используется высокоэффективный электронно-коммутируемый двигатель, скорость работы которого может регулироваться через цифровой слаботочный сигнал широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Таким образом, скорость вращения насоса зависит от входящего сигнала солнечного контроллера. Это помогает максимально эффективно организовать работу системы с солнечными коллекторами, а также контролировать температуру перекачиваемой жидкости.

Основными преимуществами циркуляционных насосов GRUNDFOS ALPHA SOLAR для систем с солнечными коллекторами являются:

  • высокая степень энергоэффективности (индекс EEI – менее 0,2);
  • управление с помощью ШИМ или четыре фиксированные скорости вращения;
  • температура перекачиваемой жидкости до 130 оС;
  • работа при температуре окружающей среды до 70 оС;
  • высокая надёжность оборудования и возможность работать в агрессивной среде благодаря корпусу насоса из чугуна с антикоррозионным покрытием, нанесённым методом катафореза;
  • ручная разблокировка ротора без демонтажа;
  • индикация ошибок на панели с помощью LED-индикаторов;
  • бесшумная работа – уровень шума всего 43 дБ(А);
  • очень простая установка;
  • гарантия 5 лет.